This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 输出电压的温度特性

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4254-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651301/temperature-characteristics-of-ldo-output-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS7B4254-Q1

 您好!

我们收到了客户关于 LDO 输出电压温度特性的问题。

请帮帮我们。

您是否有具有以下规格的 LDO?

--------------------------------------------

VOUT=3.3V

Iout=100mA

输出电压波动范围= 0.18% (-20℃至75℃)

--------------------------------------------

请检查附加的图像。

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    虽然您的电流要求可能会推动电压基准的功能 、但您的温漂要求与电压基准更相似。  电压基准可与 TPS7B4254-Q1等电压跟踪 LDO 搭配使用、以满足您的应用要求。  该基准可提供严格的温度容差、而 TPS7B4254-Q1可支持更高的输出电流。

    非常尊重、

    Ryan