This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:200V 升压电路

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, PMP20183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651274/lm3481-200v-boost-circuit

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: PMP20183

您好!

我正在考虑使用 LM3481器件的电路。
规格如下。
我相信参考设计 PMP20183可以使用、因为它接近我的规格。
但是、PMP20183的 VIN 最小值为9V。
PMP20183可在5V 输入电压下工作吗?

(规格)
输入电压:5V
输出电压:100V 至200V
输出电流:10mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此参考设计是一种 DCM 电路、占空比应足以支持5V 输入。 如果电流检测电阻达到 LM3481的峰值电流限制、则可以考虑减小该电流检测电阻。