This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:三相 PFC

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC2817, UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639303/ucc28180-three-phase-pfc

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC2817UC2854

尊敬的先生:

我想在三相 PFC 中使用 UCC28180 PFC 控制器。 我已成功在三相中测试了高达2kW 的功率。 但我想在10kW 至15kW 范围内使用。 使用 UCC28180是可行的吗?

正在等待您的肯定答复...

此致、

Dipenkumar Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dipenkumar、您好!
    我们目前没有适用于 UCC28180三相应用的参考设计。
    UCC2817和 UC2854控制器已经被用于与一个三相桥式整流器组合的三相应用中。
    这将为您提供功率因数校正、但不具有与单级升压 PFC 相关的低失真。
    此致
    John