This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:Cin / Cout 电容器

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650251/lm78l-cin-cout-capacitors

器件型号:LM78L
主题中讨论的其他器件:UA78L

大家好、团队成员

客户是否可以为 LM78Lxx 使用陶瓷电容器?

或者、是否可以仅使用像 UA78L 这样的钽电容器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、taichi、

    根据数据表中的图表、它看起来与陶瓷电容器不是很稳定。 它们仅在数据表中显示了钽电容器。 如果使用陶瓷、则可能需要添加 ESR 以使 LDO 稳定。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mark-San

    感谢你的答复。
    如果它们使用陶瓷电容器,则应向电容器添加多少电阻?
    是否有最小 ESR 的定义?

    此致、
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taichi、

    我认为钽的 ESR 通常为~1欧姆。 但是、判断稳压器是否稳定的最佳方法是执行负载瞬态并查看是否存在任何振铃。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark-San


    感谢您的建议。

    我会将其视为参考。

    此致、

    中仓市道一