This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:电流能力和 Webench 设计

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638583/tps61235p-current-capability-and-webench-design

器件型号:TPS61235P

我将以5Vdc 的电压驱动一些音频放大器、并希望使用 TPS61235来升高锂离子电池组的电压。 TPS61235数据表的标题为"8A 谷值电流同步升压转换器"、但规格文本为"能够提供高达3.5A 的输出电流"。 当我在网站上使用 Webench 功能时、它只允许3A 电流能力。 在我的设计中、3A 可以正常工作、但在重低音时、它可以具有短峰值~5A+。 我认为该功能是8A、但不理解或必须错过一些东西。 此设计能否在瞬时更高的峰值下处理3A 恒定电流? Webench 设计是我应该使用的吗? 谢谢!

这里是我所指 Webench 设计的链接。  webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    8A 是典型输入电流。 但是、考虑到器件和温度变化、带电阻的输入电流为7A。
    它是一个升压转换器,因此输出电流由 VIN*7A*0.9/VOUT 进行计算。 因此输出电流小于输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jasper! 因此、如果我获取您的计算器并输入它得到的用例-

    3.7V * 7A = 25.9W/5V = 5.18A

    如果我使用 Webench 设计工具、我是否会获得该输出电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到0.9的效率、输出电流为5.18*0.9=4.66A。 请注意、电池电压可能低于3.7V。
    webench 工具输出电流应接近此值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助