This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:动态电压调节?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639025/tps548d22-dynamic-voltage-scaling

器件型号:TPS548D22
主题中讨论的其他器件: TPS548D21

大家好、

我想检查如何在 TPS548D22上实现动态电压调节?  

我发现 TPS548D21可以支持 AVSO;该器件是否与 TPS548D22引脚相同? 是否有显示 TPS548D22和 D21之间差异的比较表?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、

    TPS548D21和 TPS548D22几乎相同。  唯一的区别是引脚37。  对于 TPS548D21、REFIN_TRK 可用于覆盖内部基准以进行跟踪。  对于 TPS54*D22,它不用于外部连接。  它是"保留"的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的解释。
    关于 TPS548D21中的 REFIN_TRK、是否有办法使用引脚搭接方法(类似于 VSEL 引脚、但 VSEL 是初始启动电压的锑)而不是外部电压源来定义基准? 我提出这一问题是因为客户打算使用3位数字控制来打开/关闭 MOSFET、以选择不同的电阻值。 可能无法提供(精确)外部电压基准。

    是否有任何显示外部控制 REFIN_TRK 的参考原理图/设计?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不太理解您提出的问题。 您能否提供图表来帮助解释它? 如果您更容易、您可以直接联系我。