This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233-1:可闻噪声

Guru**** 2637105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233-1, TPS65235-1, TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638879/tps65233-1-audible-noise

器件型号:TPS65233-1
主题中讨论的其他器件: TPS65235-1TPS65235

你(们)好,先生  

我们使用的 TPS65233-1具有可闻噪声  

1.您对此问题是否有任何经验? 解决方法  

2.我看到 TPS65235-1避免了可闻功能,请问有没有历史??

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki-San

    可闻噪声由具有 压电特性的升压输出电容器(MLCC)生成。

    在轻负载条件         下、当升压纹波频率在20 ~ 20kHz 以内且纹波幅度足够大时、将会听到声音。

      

    对于 TPS65233-1、解决方法是 在 VLNB 输出上添加大约15mA 的虚拟负载、这将使升压频率 超出音频范围。  

    2.对于 TPS65235、  它在轻负载时也有可闻噪声、原理与 TPS652333/-1器件相同、因此 TI 开发了 TPS65235-1来消除可闻噪声。