This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:如何获取 bq76PL455A 各对应的温度?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651180/bq76pl455a-q1-how-to-get-the-temperature-for-each-for-bq76pl455a

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

是否有任何命令可获取每个电池的温度?

谢谢、

Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dick、

    通常、我们建议客户使用 AUX 引脚从 NTC 热敏电阻读取电压。 ADC 以与电芯电压相同的方式测量 AUX 引脚- CHANNELS 寄存器必须配置为读取 AUX 引脚、然后可以使用命令寄存器获取数据、就像电芯电压一样
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    只有8个用于温度的 AUX 输入、而芯片可以监控16节电池。 因此、读取的数据不是针对每个电池单元、对吧?

    谢谢、
    Dick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dick、

    正确。 pl455可支持每个芯片最多8个热敏电阻读数。 我通常每个模块只见过两个热敏电阻、但我也看到每个热敏电阻多达两节电池。 这实际上取决于系统的制作者。