This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:用于正向转换器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651290/ucc24612-for-forward-converter

器件型号:UCC24612

您好!

UCC24612是否可用于正向转换器?

此致、
Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    我目前正在为您研究此问题、并将在我有答案后尽快回复您。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    我已经和一些同事谈论过这一点、以了解他们对在转发的转换器中使用 UCC24612有何想法。

    UCC24612通过 SR FET 的 VDS 电压控制栅极驱动。 当 VDS 电压低于 VTHVGON 时、FET 打开、当 VDS > VTHVGOFF 时、FET 将关闭。 关断阈值(VTHVGOFF)约为-10 mV。 在连续导通模式转发的转换器中、输出滤波电感器中始终存在电流。 当转换器从续流变为输送能量时、该电流很可能会足够大、以防止 SR FET 关断。 这可能会导致击穿、并可能导致 SR FET 损坏。

    您是否考虑使用栅极驱动变压器或变压器中的自驱动 SR FET? 其中一个选项可能是用于驱动转发转换器中的 SR FET 的更好解决方案。

    此致、

    Mike