This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59401:TLC59401的使用问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639024/tlc59401-use-problems-of-tlc59401

器件型号:TLC59401

尊敬的:

使用 TLC59401会引起一些混淆。问题如下:

当我将 OUTx 从高电平控制为低电平(LED 关闭以打开)时、 在下一个低电平之前会出现一个脉冲(如图所示)。 该 脉冲将低电平下拉至0V、在此期间、恒压源 VLED 也会下拉。 另一件奇怪的事情是、当我降低 Imax 设置时、脉冲消失!! 我不知道为什么??

我怀疑这是过冲或设计问题、以及如何解决?

期待您的回复,非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将原理图发送给我吗?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    供参考,非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在打开 LED 时、VLED 可能无法支持稳定的电压。

    请检查以下两项:

    1. VLED 是否有电容器来稳定电压? 如果使用小型电容器、请尝试使用大型电容器。

    2. VLED 电源和 LED 之间是否有长线? 导线过长可能会导致巨大的电感。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth