This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:压降电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650682/tps7a7200-dropout-voltage

器件型号:TPS7A7200
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

您好!

压降电压规格 V (FB)= GND 中有一个说明。 这是否意味着 FB 引脚连接到 GND?

我想知道、当输入电压= 2.65V、输出电压= 2.5V、输出电流= 2A 时、TPS7A7200可获得180mV 的压降电压。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    是的、这意味着 FB 引脚接地。 当器件处于压降状态时、压降值在进入压降位置和使 FB 变为0V 之间不会发生太大变化。

    在仍处于压降的情况下、您将无法使用 TPS7A7200、您必须提高输入电压或降低输出电流。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark-San、

    请让我确认您的答案。

    我认为条件是 FB 引脚连接到 GND、但 FB 引脚通过 CAP 连接到 Vout、并设置 Vout <= 3.3V、压降电压不会从最大180mV 发生太大变化 我的理解是否正确?

    我认为 TPS7A7200无法使用、因为(输入电压-输出电压)仅为150mV、而不是180mV。 因此 TPS7A7200 不是压降 范围。

    从图20中可以看出、TPS7A83A 的压降电压大约为100mV。 TPS7A83A 是否能够使用这种情况?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    您是正确的、当 FB 引脚设置为 GND 时、压降电压不会因放置在器件精度以下而发生太大的变化。 是的、TPS7A7200无法使用、因为 VIN-VOUT 差值仅为150mV。 您需要180mV 才能使其远离压降。

    图20中的数字仅为典型值。 它们代表典型器件、但可能并不代表工厂中的每个器件。 要获得实际压差值、应查看电气特性表。

    如果您使用 TPS7A83A、则在这些条件下也会出现压降、因为随着输入电压升高、TPS7A83A 的压降电压也会升高。 您将需要200-300mV 的净空电压(VIN-VOUT)才能在2A 电流下使用 TPS7A83A。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    标记