This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:如何在 VDD5引脚断开时检测错误

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638419/tps65381a-q1-how-to-detect-the-error-when-the-vdd5-pin-is-open

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:RM46L852

大家好:

  我采用具有 RM46L852的 TPS65381A-Q1芯片、并将 VDD5输出线路连接到   MCU 的 VccAD/ADREFHI 线路

  我的问题是,如果 VDD5线路开路,  如何检测此错误?

  在这种情况下 、RM46L852的 ADC 模块处于无电源电压状态、将无效。    [RM46x HerculesTm安全手册]在第61页编写的[MibADC 输入自检]能否 检测到此错误?

此致

Daimb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daimb:

    一种简单的方法是使用连接到 RM 的 ADC 通道的 DIAG_OUT 引脚。 DIAG_OUT 引脚是诊断多路复用输出。 您可以将带隙基准路由到 ADC 并进行测量。 如果它们超出范围,则可以通过一种方法了解 ADC 基准的电源,并且电源连接不正确。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Scott Monroe:
    感谢你的答复。
    我认为这存在一个问题:
    由于我将 VDD5连接到 RM46L852的 VccAD/ADREFHI、如果 VDD5断开、则意味着 VccAD 也会丢失其电压、AD 比较器将丢失其电源电压。 因此、ADC 无法测量来自 DIAG_OUT 引脚的带隙基准。 是吗?

    此致
    Daimb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daimb:

    这是我的观点。 ADC 无法针对 DIAG_OUT 引脚上的已知带隙基准电压进行精确测量、因此您已诊断出 VDD5线路开路的问题。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Scott Monroe、

    我还会在几天的时间里根据您的建议进行思考、最后、我意识到您的答案是明智的正确答案。
    非常感谢!

    此致
    Daimb