This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:使用外部电容器时的最大看门狗超时

Guru**** 2606755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638834/tps3813-maximum-watchdog-time-out-when-using-external-cap

器件型号:TPS3813

尊敬的专家:

当我使用外部电容器对 TPS3813进行编程时、它的最大看门狗超时时间是多少?

我从客户那里得到一个要求。 他们正在寻找一个器件、在3.3VDD 系统中、WD 超时可被设定为大于"2min"。 我们有什么可以做到的吗?

对此,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    对于看门狗窗口上边界、TPS3813只能编程为3秒。 此规格可在表6.7开关特性中找到。 遗憾的是、我们没有任何具有"分钟"范围上限的器件。 "秒"范围内的任何内容是否起作用?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的评论。