This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:初级侧电流限制

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637921/em1402evm-primary-side-current-limit

器件型号:EM1402EVM

您好!

我使用最新 的 EM1402 参考设计来设计电池管理系统。 发送0x10时、从 emb1428读取的故障代码为0xA1、发送0x00时、从 emb1428读取的故障代码为0x10、它指示存在"一元侧电流限制"故障。使用 示波器时、我可以看到感应电阻器中存在峰值。

最棒的地方!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    您是否正在使用 EM1402 EVM?

    您是否有机会分享该波形? 我很想看到它。

    您的电池数/电池电压是多少?您平衡的外部电池电压也是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用 EM1402参考设计来设计我们的电池管理系统。
    在一个板上,我们使用两个 EMB1428,每个 emb1428管理5个单元。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您提供的信息... 我认为这应该是可以的。

    检测电阻器上的过冲可能是由于转换器本身造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 图中所示的10MΩ 侧12VGND 和感测电阻(Δ I)之间的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我假设为10毫欧、只是为了确保!

    我假设您有 10节锂离子电池(因此充电电压为4.2V)。 您在转换器的另一侧平衡到什么?

     您能否分享变压器的规格?

      您想要实现的平衡电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们有10节锂离子电池(每个为3.2V)。初级感应电阻器和次级侧感应电阻器均为10mil。我们使用 EM1402参考设计来设计我们的电池管理系统。因此有关 EM1428和 EM1499的所有电子组件都与 EM1402相同。

    转换器的另一侧是4节锂离子电池(about4*3.2V=12.8V)。

    我们设计的变压器为 PA3856.005NL、我们希望平衡电流为5A。

    此致!