This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3节锂离子太阳能充电系统

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651347/3s-li-ion-solar-charge-system

主题中讨论的其他器件:BQ24610

您好、E2E、

我不熟悉电源管理设计、现在正在研究我们器件的电源管理系统的初始设计。

我们器件的离网版本需要使用锂离子电池提供太阳能。

我们还将提供带备用电池的电网版本、我想这需要完全不同的电源管理系统?

该器 件采用集成式直流/直流转换器设计、因此具有9V-32V 的输入范围、连续流耗约为0.2A @ 12V、峰值为1A @ 12V。

我们需要在白天为电池充电的同时为器件供电、并在夜间为器件供电(没有太阳能)。

我非常感谢您为我应该查看哪些 IC 提供了一些指导和/或提供了一些有价值的资源。

非常感谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最接近的是 bq24610。 它是一款降压充电器、请求输入电压高于电池电压为电池充电。 输入电压高达31V。