This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27500:使用 bq27500的 BQ 评估软件(不是 BQStudio)在创建黄金文件后更新 DataFlash

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651439/bq27500-update-dataflash-after-golden-file-creation-using-bq-evaluation-software-not-bqstudio-for-bq27500

器件型号:bq27500
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ27510BQEVSW

大家好、我已经生成了 Golden Image、并希望更新 DataFlash 中的参数。 我使用了 BQ 评估软件(而不是 bqstudio)来生成黄金映像。 如何使用 BQ 评估软件读回黄金映像并更新 DataFlash?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    生成初始黄金映像的方式与读取新映像的方式相同。 您为什么使用 bq27500。 这是一款旧旧器件、我们拥有比 bq27510和 bq27520等更新的替换器件

    您将需要 bqevsw 内的 bqEASY 来读取 DFI 并对其进行编程。 要对 DFI 进行编程,请转到 bqEASY->setup->load DFI file。 要读取数据,请转至 bqEASY->calibration->read DFI

    谢谢
    Onyx