This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:默认输入电流设置

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638984/bq25703a-default-input-current-setting

器件型号:BQ25703A

大家好、我使用的是 BQ25703A、并且希望在连接适配器时将默认电流设置为4A。

VILIM_HIZ (2.6V)= 1V + 40 *(VACP - VACN)= 1+ 40 * IDPM * RAC

我找不到 IDPM 的值。

如果我将 RAC 设置为7m Ω、 当适配器连接时、BQ25703A 默认输入电流限值是否会更改为4A? 开机时、微处理器关闭、无法使用 i2c 设置寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VILIM_HIZ (2.6V)= 1V + 40 *(VACP - VACN)= 1+ 40 * IDPM * RAC

    在此公式中、IDPM 是由 ILIM_HIZ 引脚设置的输入电流限制。 例如、如果要使用10m Ω RAC 设置 IDPM=4A、则应设置 VILIM_HIZ= 1V + 40 * 4A * 0.01 Ω= 2.6V。

    对于 RAC、bq25703A 仅支持两个选项:10m Ω 和20m Ω。 不能使用7m Ω 作为输入电流感应电阻器。

    上电时、I2C IDPM 寄存器默认值为3.25A、如果您将外部 ILIM_HIZ 引脚设置为4A、充电器会将较低的引脚识别为默认 IDPM。 因此、如果没有 I2C 写入、则无法在上电后将 IDPM 设置为4A。