This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:泄漏电流问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5050-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638733/lm5050-2-leakage-current-issue

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件:LM5050-1

降级器、

在 LM5050-1规格中、详细描述了泄漏电流问题、但 LM5050-2中很少对此进行描述。 我担心、当 IN 悬空且偏置被施加到 OUT 时、LM5050-2也会有与 LM5050-1相同的问题。

请帮助澄清 LM5050-2的泄漏电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    当 IN 引脚悬空时、LM5050-2不存在泄漏问题。
    因为 LM5050-2电荷泵仅在中运行。
    在 LM5050-1中,电荷泵可以在 IN 或 Vs 上运行,这会导致 LM5050-1中出现泄漏问题。
    此致、
    Kari。