This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PoE - PD 控制器

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, LM5116, UCC2897A, TPS23754, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636992/poe---pd-controller

主题中讨论的其他器件:TPS2378LM5116UCC2897ATPS23754TPS23751

嗨、IEEE 社区!

我的问题如下:仅 PD 控制器与 PD 控制器和直流/直流转换器之间的主要区别是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amina、

    "仅 PD"控制器的集成度低于" PD 控制器加直流/直流转换器"。

    仅 PD 控制器(例如:TPS2378)为系统提供了一种通过与 PSE 通信来完成核心 PoE 功能(负载检测和分类)的方法。  但是、它需要与功率级的直流/直流 PWM 解决方案(例如 LM5116或 UCC2897A)耦合。

    集成直流/直流转换 器的 PD 控制器(例如:TPS23751、TPS23754)可实现更小的 PCB 尺寸(减少1个器件)、在某些情况下、与双芯片方法相比、总体系统成本更低。

    尽管如此、选择纯 PD 控制器可在各种模型的平台上实现更大的灵活性-例如、成本是首要目标的一种模型(并且可以与反激式 PWM 合作)、以及更加关注效率的一种模型(并且可以与有源电桥 PWM 合作)。  在此业务模型中、一个仅限 PD 的控制器可通过认证(例如 TPS2378)并可用于多个平台。

    TI 提供这两种选项、以提供灵活的 PoE 选项套件。

    感谢您关注 TI PoE 解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    非常感谢大家的详细解释。

    此致、
    Amina