This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:栅极驱动(CB)欠压锁定?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650950/lm2841-gate-drove-cb-undervoltage-lockout

器件型号:LM2841

请告知我们 CB 欠压锁定操作详细信息、例如阈值、发生条件和重启工作?

CB 欠压锁定在什么条件下发生?

LM2841在欠压锁定后如何重新启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我联系了该产品的设计工程师以了解更多详细信息。
    我们将在收到更多信息后立即发送更新
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CB 欠压锁定值为~2.1V。
    在开关节点处于低电平期间、使用内部二极管对该电容器充电。
    自举电容的建议值将取决于 Vout 和 Vin 之间的比率。 如果输入电压低于输出电压电容值的2倍、建议介于0.15和1uF 之间、否则建议使用0.15uF。
    建议验证推荐值(0.15uF)以外的 Cboot 值在所需的运行条件下是否正常工作。
    希望这对您有所帮助。
    此致
    Brani