This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2482:TPS2482

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2482, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638831/tps2482-tps2482

器件型号:TPS2482
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

你好。 我在 TPS2482上遇到一些问题、我使用的是 FET IRFS3607和值为0.001 Om 的电阻器。  我计算出的 PROG 电阻器为49Kom 和4Kom (16V 时的限制为200W)、但在功率过限或短路时不会发生任何情况。 但对于另一个100Kom 和500Om 的 PROG 电阻器、在本例中、我们会关断、但有时会在上电时关闭 TPS。 我可能无法 正确使用数据表中的公式? 此外、我还在 TPS2482的 Excel 计算器中检查了电阻器的值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alek、

    确保您在计算器工具中没有任何"d"。 此外、请确保您的所有输入正确无误、包括总系统负载电容、包括任何直流/直流转换器前端中的所有下行输入 您的 Plimit 在150W 时看起来有点低。 您没有说明计时器电容器。 FET 选择不适合 SOA、因此会有损坏的风险、不确定您是否看到了该情况。 它在其热不稳定性区域中运行。 一般来说、不要使用 Infineon 和许多用于热插拔应用的 IR FET、因为它们的 SOA 功能比其他供应商低。 CSD19536KTT 是一款性能更好的 SOA 器件-尽管它主要是故障保护项目(可能不是您目前的问题)、但如果您有大量 Cout、则可能会有一个启动项目。 您应该会在计算器工具的 SOA 图上看到一个问题。 100K 和500ohm 远低于 PLIM 要求。 查看示波器快照上的 Vin、Vout、计时器、GATE、I-in、您应该能够将正在发生的情况组合在一起。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、现在我使用具有 CSD19536KTT 的非常简单特征的 FET IRFS7530检查了方案。 它在分流电阻器0.01 Om 时工作良好、但我需要测量超过5A 的电流、因此我使用分流0.001、它不适用于100k 和10k 的 PROG 电阻器、没有过流和短路保护。 在将分流电阻器从0.01Om 更改为0.001Om 时、我还需要做什么? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我想我已经解决了问题、问题的根源是 TPS 原理图之前的直流/直流、有时这个直流/直流
    在我对 TPS2482进行测试期间意外地处于"安全关断"状态。 因此、我的"头痛"结果是:IRFS3607与 TPS2482不是很好、可能是因为 RDS (相当大)或其他原因、另一种 FET 是 IRFS7530 (CSD19536KTT 和其他 TI FET 在我们地区非常罕见)。 感谢您解决我的问题!!