This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:稳定性测试/波特图

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53015, TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651423/tps53015-stability-testing-bode-plot

器件型号:TPS53015
主题中讨论的其他器件: TPS53014

我正在尝试在 DCAP-2器件 TPS53015上测量波特图以进行稳定性测试。  

我看到以下 e2e 帖子、其中描述了一种波特图测量方法、该方法需要在用于将信号注入反馈网络的电阻器上使用导通电容器:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/05/05/power-tips-how-to-measure-bode-plots-with-dcap-and-dcapx-regulators

但是、对于 DCAP2测量设置、显示了一个 Vosns 引脚、该引脚会导致'DCR 注入网络'、如下所示:

TPS53015没有这个引脚-只有反馈引脚连接在上部和下部反馈电阻器之间(下面显示的反馈)。   

在尝试在波特图中测量频率响应时、如何包括通过前一个 e2e 文章中所述电容器的 DCR 注入电路路径、我有点困惑。  我们非常希望在这里提供任何指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS53014、您可以直接在所示的10欧姆电阻器上进行测量。 我个人在没有该 CPAS 电容器的情况下进行了测量。 某些 IC 可能存在有效的原因、但我从未使用过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复 John。

    也许您可以帮助我了解我观察到的结果?

    我在实验中观察到的负载阶跃瞬态响应似乎表示系统稳定。
    但是、在波特图中、我只会看到~16度的相补角。  
    该值对于稳定性而言似乎很低。

    假设由于控制系统中没有高直流增益误差放大器、D-CAP2系统中远低于45度的相位裕度仍然是可以接受的吗?
    或者、我是否在我的波特图测量中犯了一个错误、和/或系统不像看起来那样稳定?

    感谢您的任何帮助或其他资源!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图的一般形状看起来正常。  使 PM 低于45度是绝对正常的。  我担心的是、在 LC 转角后、PH 下降到0度以下。  通常不允许这样做。  您的 LC 转角频率可能太低。  我能看到您的原理图和设计输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、这是一个内部项目、我只是为了更好地了解电源设计、因此这绝不是一个优先事项。  
    如果您有时间、我们非常感谢您对设计的任何反馈。  如果更方便、请直接向我发送电子邮件:b-king@ti.com

    规格如下:

    输入: 6V - 17V (额定电压为12V)

    输出:3.3V @ 3A  

    旨在实现高效率、输出偏差<=3%(包括输出纹波和瞬态响应)  

    再次感谢您的帮助!