This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25898:bq25898:用于 VSYS 的 REG0F

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638253/bq25898-bq25898-reg0f-for-vsys

器件型号:BQ25898
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好-

我正在评估 bq25898演示板。 虽然我可以正确读取 REG14、REG11等寄存器、但无论是否连接充电器、REG0F 的读数始终为0。

电池充满电、通过 VSYS 接头测量3.98v。

导致 VSYS 读数为0的原因可能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 VBUS 电压? 您是否正在进行单次转换? 应将 CONV_START 位 (REG02[7])设置为"1"、然后读取 ADC 寄存器。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。 我设置 CONV_RATE 并获取 VSYS 的读数。 BTW、单次转换和连续转换的区别是什么? 后者将消耗更多功率?

    另一个问题是、如果我使用 bqStudio 检查 bq25898的状态、它会显示连接适配器时"未充电"。 阻止 充电的原因可能是什么?

    故障寄存器 REG0C 显示 WDT 过期且 TS 过热。 演示板上的 STAT LED 闪烁。  它们是原因吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单次转换(CONV_RATE = 0)、电池监控器仅 在 CONV_START 位设置为"1"后提供一次转换结果。

    对于连续转换(CONV_RATE = 1)、电池监控器每秒自动提供一次转换结果。

    当 TS 出现故障时、充电被禁用。

    当充电暂停(输入过压、TS 故障、计时器故障、输入或系统过压)或 升压模式暂停(由于 TS 故障)时、STAT 引脚以 1Hz 的频率闪烁。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的解释! 电路板恢复正常充电。

    另一个问题是充电器的 INT:当我插入适配器时、我得到两个 INT 脉冲、而当我移除适配器时、我只得到一次。 为什么?

    此外、我看到 INT 会不时触发。 实际上没有任何变化:适配器已连接、电池充电器已终止。 为什么 会生成一些事件以通知主机?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μs 事件将生成256 μ s INT 脉冲:

    1) 1) 检测到良好的输入源

    –VBUS 高于电池电压(未处于睡眠状态)

    –VBUS 低于 VACOV 阈值

    施加 IBADSRC (典型值30mA)电流时、VBUS 高于 VVBUSMIN (典型值3.8V)(不是不良电源)

    2) 已识别 USB/适配器源(通过 PSEL 或 DPDM 检测、使用 OTG 引脚)

    3) 3) 删除了输入

    4) 4)充电完成

    5) 5) REG0C 中的任何故障事件

     当适配器插入时、两个 INT 脉冲对应于1)和2);当移除适配器时、一个 INT 脉冲对应于3)。

    5 )还可以生成 INT 脉冲、包括看门狗计时器过期。

    如果有问题、请勾选"验证答案"。 非常感谢!