This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:TPS92690应用问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651403/tps92690-tps92690-application-question

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件:TPS92691

您好、有轨电车、

我是否可以知道 690 PWM 信号进入 IC 限制? 在什么情况下可以决定 PWM 调光的最大和最小频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    实际上没有最小值或最大值。 这实际上取决于应用所需的范围和线性度类型。 例如、如果您查看升压 EVM 用户指南中的低占空比 PWM 调光示波器截图、您将注意到 LED 电流的上升和下降时间。 这将限制线性度、最小占空比和/或最大频率。 如果你的占空比过快和/或过小 、你将看到你将不会获得电流。 适当范围和线性度的实际限制可能在500Hz 左右、但它实际上取决于设计(输出电容、电感值、Vin/Vout 等的大小)。 需要针对每个应用进行测试。

    如果您需要更高的 PWM 调光频率、则需要一个断开 FET、例如与 TPS92691一起使用的 FET。 这可能会导致10kHz 或更高的频率、具体取决于所需的范围。

    此致、

    克林特