This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:用作具有升压功能的独立充电器的 BQ25890

Guru**** 2450980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24295, BQ25890, BQ25895, BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651343/bq25890-bq25890-using-as-a-standlone-charger-with-boostfunction

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:BQ24195BQ24295BQ25895

大家好、

IAM 正在开发一款需要锂聚合物电池充电器和5V 升压功能的产品。

我的要求是:

  • 用于充电的最小5V 输入
  • ~5V 升压输出作为默认模式(因此无需主机通信)
  • 高达2A 的升压输出
  • 1个锂聚合物电池

很高兴拥有:

  • 电源路径、以便电池可以充电并仍使用5V 输出
  • 来自电池和输入的电压信息

我发现了一些可满足我大部分要求的 TI-IC。

  • BQ24195
    • 不能在没有主机的情况下自动在升压模式下切换

  • BQ24295
    • 升压模式是默认模式、但输出电流最高仅为1.5A
  • BQ25890
    • 符合所有要求

现在、我想知道 BQ25890是否是"正确的"选择、或者是否有更适合的其他 IC。 更便宜一点或更简单的逻辑也不会糟糕。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq25890不会自动进入升压模式。  bq25895确实会自动进入升压模式、升压输出为 PMID 而非 VBUS。  从降压充电模式切换到 OTG 升压模式时会有延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个选项是 bq24266。 它使用多个 I/O 引脚在充电和升压功能之间进行选择。