This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:无电池平衡

Guru**** 2589720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636803/bq28z610-no-cell-balancing

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

我在新的电池设计中看到了一个问题、即电池平衡不起作用。 我正在使用 EVM-532查看位、并看到 CB 位未打开(BAL_EN 在发送 Gauge 命令后亮起)。 电池已经过多次充电/放电循环、并已在电池盒中放入数天、因此应安全地处于静止状态。 我要附上来自电池组的上传数据。

另一个问题:数据表显示了一个典型应用、其中 VC1和 VC2上有5和100欧姆的串联电阻(这就是我们的电池组的配置方式)。 但是、根据该示例、此配置用于禁用电池平衡。 在 Ω 表的 kΩ 部分、它显示"建议使用介于100k Ω 和1k Ω 之间的串联输入电阻器来实现有效的电池平衡。" 这是在一个桥臂内还是两者都有? 我没有看到任何文献表明为什么选择5 Ω 和100 Ω 电阻器的值。 该电阻器选择是否会导致电池平衡问题?  

谢谢、

Mike。

e2e.ti.com/.../bq28z610_5F00_noCB.zip.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    要使电池平衡处于活动状态并正常工作、需要完成学习周期、更新状态应为0E。 您的 gg 文件将更新状态显示为00、这意味着学习周期从未完成。 在运行靠边循环之前、您需要识别您的化学 ID 并将其编程到监测计上。
    100欧姆电阻器是用于电池平衡的电阻器、默认值往往适用于大多数应用。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我有几节电池未进行平衡、我拿起的第二节电池的状态为0e。 您能否查看此电池的文件?

    也许您可以消除一些困惑-是否必须打开阻抗跟踪才能启用电池平衡? 是否需要对每个电池执行学习周期、或者是否可以 将来自"金"电池的数据下载到每个电池中。 我在这里是新手、但我认为生产只是 将电池特性编程到新电池中 。我还注意到(在我的电池中)电池芯1和2 具有截然不同的 DOD 读数。 您能解释一下吗? 我想我对数据表/技术参考/用户指南/应用手册中的整个流程没有很好的了解。

    谢谢、

    Mike。

    e2e.ti.com/.../bs28610_5F00_noCB_5F00_status_2D00_0e.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    是的、必须打开它以平衡工作、更新状态也必须为0e 才能工作。
    无需对每个电池执行学习周期。 该器件将在现场即时学习。 通常、大多数软件包制造商会在学习完成后将黄金文件中的更新状态设置为02。 然后、在发送 enable 命令后、更新状态将自动变为06。 您必须在状态更新为06的任何单元上更新 Qmax、才能使电池平衡处于活动状态、状态从06变为0E。
    DoD 读数将根据电池电压而有所不同。 请勿在此详述。
    主要是确保您的更新状态为0E、它已启用、并且已启用电池平衡。 此外、确保电池在连接到电量监测计之前处于平衡电压。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我给这里的一节电池充电-有2节电池、当充电终止时、它们之间的间隔约为100mV。 我将更新状态设定为2、并启用它(在 BM Studio 中被称为 Gauge _EN)。 正如您所说、更新状态会立即变为06。 要达到 STATUS=0E 需要多长时间? 3小时后、我还在等... Qmax 变化的原因是什么? 哪个 Qmax 相关? 在工具中、它显示了电池1/2 Qmax (1500/150)、电池1/2 Qmax DOD0 (0、720)、 Qmax 时间等。   Qmax 是否受 BQ 控制? 我没有看到任何迹象表明 CB 位出现了(在 BQ 工具的操作状态 B 中的位寄存器部分)、但在过去3小时内、电池充电后 已进一步分离、现在间隔约为187mV。 有什么想法、发生了什么?

    另一个问题-我们购买的电池不在 bqStudio 附带的列表中。 它们显然是一种独特(体积相对较小)的化学物质。 我们已经对电池进行了特性描述。 我们如何转换该文件以供下载。 我们现在不使用电量监测、但最终需要电量监测。

    我知道这正越来越偏离原来的问题-我们是否有机会使这一讨论离线?

    谢谢、

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您是购买带电量监测计的电池组、还是尝试自行构建电池组。 如果您是自行构建包、您是否使用我们的 gpcchem 工具识别 chem id、然后按照下面的应用手册执行学习周期
    www.ti.com/.../slua777

    应用手册讨论了更新状态以及监测计如何控制更新状态。 您可以手动将更新状态编辑为0E、使监测计认为学习已完成、然后启用电池平衡。 如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我们正在购买电池并构建我们自己的电池组。 我在这里不熟悉、但我被告知已经完成了特性评估并发送给 TI、但我们没有得到回复。 我没有任何详细信息、但特征评定数据仍然可用。 我将查看 gpcchem 工具并阅读 AppNote (再次)。

    其余的 BAL_EN、Gauge _EN 位均为高电平、但 CB 位尚未更改。 我将状态位从06更改为0e、但尚未看到任何反应。 我是否期望看到运行状态 B 中的 CB 位发生变化? 所有事情都要等很长时间、我太不耐烦了吗?

    谢谢、
    Mike。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    电量监测计必须处于充电状态才能保持平衡。 我认为休息时的电池平衡功能已被删除。 此外、在将更新状态更改为0E 后、请确保在器件 RAM 也更新时发出 RESET 命令。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    了解这一点很有趣... 您能否确认休息时的电池平衡是否已实际移除? 我在数据表或技术参考中没有看到过这方面的任何信息。 我看到您是 TI 员工、但我不知道您是否实际加入了 BQ 组。

    尽管现在您提到了重置命令并更新了存储器、但我刚刚尝试了它、CB 位出现了。 大约10分钟后、BAL_EN 和 CB 位变为低电平、但我不确定原因。 在此期间、我没有看到电池电压发生任何变化、它们仍然大约为190mV、这是正常现象吗? 通过执行复位命令和另一个 Gauge _EN、它返回到了... 这里的魔术要点是什么? 执行复位以更新 RAM?

    假设我可以复制它而不会欺骗状态位并人为地创建条件、那么我可能会得到修复。 有时很难判断 BQ Studio 显示的数据是否是最新的。 我希望这一点能更清楚一点。

    一个稍微相关的问题-我认为我的所有电池组都是"密封"的、并且在开始通信时发送一条"拆封"命令。 如果我发送复位命令、这是否会重新密封电池?

    很抱歉让您继续打标以获取答案。 如今、TI 没有为小型客户提供大量支持、当我发现它时、我必须接通电源!

    谢谢、
    Mike。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    是的、我是监测计组的应用工程师之一。 我以前拥有对该器件的支持是过去的、但现在不再支持。
    我与固件工程师进行了两次检查、确认器件仍然存在。 我知道对于较旧的固件版本、它已被删除、但根据固件工程师告诉我的内容、它似乎再次被放入

    如果压力表未密封、重置命令会再次密封。 必须启用它才能使电池平衡正常工作。 如果设置了监测计_en 标志和 IT_en 标志、您将知道它已启用。 您可能已将其关闭、这就是 BAL_EN 和 CB 关闭的原因。

    顺便说一下、您是在电路板还是 EVM 上运行测试?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    今天早上、电池单元之间的电压约为3-4 mV、因此它现在似乎在工作。 我还发送了一条 RESET 命令、CB 位在没有任何其他操作的情况下开启了大约15分钟。 我计划执行几个充电/放电周期、以验证是否存在变化、并在其他几个电池组上尝试配置文件、但看起来我正在解决问题的过程中。

    我将使用我们自己的板、它是我们构建的电池组的一部分。 电池为4.45V LiMnO4 (CO/NI)碳。 电池组为2S、8.9V、1500mAh。

    电池的平衡电压约为200mV、因此需要传输大量电荷... 但我注意到今天早上的电池组 SOC 为91%。 我昨天将其充电至100%。 这是正常的吗? 这只是休息期间的电压稳定、还是电荷平衡消耗能力? 允许的电压差当前设置为3mV -是否太紧?

    此外、在其他一篇文章中、我注意到工程师说他将平衡的最低阈值设置为80% SOC。 这是有原因的吗? 我将我的设定为10%、只是为了确保它能够工作。 在较低的 SOC 上尝试平衡是否有任何价值?

    我以前是 TI MSP430 FAE、非常感谢您的支持。 做得很好!

    谢谢、
    Mike。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    感谢您的反馈和称赞。 很高兴知道它终于开始工作了。

    监测计在充电期间或休息期间进行平衡。 如果您未连接充电器、则在休息期间进行平衡。 这时电量监测计会从处于较高电压的电池中释放能量、以使其与电压较低的电池平衡、这就是容量较低的原因。 这称为被动电池平衡、这是正常操作。 3mV 差值是一个很好的数字。
    将您的设置为10%的缺点是、如果您的电池处于10%、如果您未插入充电器、则平衡会导致 SOC 变得更低。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了回答我自己的问题、电荷平衡将电压分流到接地端、因此它直接影响电池电压、从而影响电池组电压。 默认值为80% SOC。 还有一个 TI 应用手册说 、在低 SOC 时进行平衡 可能会导致 平衡发生实际转移、即使平衡变得更糟... 不确定是在充电还是休息期间、但我将其设置为默认值。