This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 读取 CC ADC 值的间隔。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651291/the-interval-of-reading-cc-adc-value

主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76930TIDA-00449

您好专家、
我们参考了两个不同的文档、它们都提到了获取 CC 值的时间间隔。
1.在"tiduar8b.pdf"章节4.2.6 -固件.... ISENSE (通过分流电阻器的电池电流)通过10ms 任务循环进行检查,
2.在"bq76940.pdf"章7.3.1.1.3 - 16位 CC 中,一个16位集成 ADC,. 该读数的积分周期为250ms。
它们都使用 BQ76930 AFE、为什么间隔不同、我应该使用哪种间隔?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、廖先生、
    除了 bq76930的 CC 提供的电流测量之外、TIDA-00449还实现了独立于 bq76930的更快的编码器电流测量。 10ms 环路是指 ISENSE 技术、请参阅 TIDA-00449原理图 tidrht7的第4页上的 ISENSE 网络。 如果您实现了快速电流测量路径、请在适当的情况下使用该路径的较快间隔和250ms 间隔可用的 CC 值。 另请参阅其他帖子。