This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:VBIAS 电流是指输出负载

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651205/tps22976-what-s-the-vbias-current-refer-to-output-load

器件型号:TPS22976

尊敬的团队:

客户正在为不同负载寻找偏置引脚(引脚4)电流。

似乎我们刚刚显示了偏置引脚的 IQ。

您是否可以帮助提供此引脚在负载条件下的电流消耗?

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaq、  

    根据我们的数据、如果输入电压和偏置电压都为5V、则偏置引脚的 IQ 将约为33uA。 如果 Vin 和 Vbias 均为3.3V、则 BIAS 引脚的 IQ 将约为12.5uA。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Arthur