This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:用于 E-Tool 应用的 OTP 锁存功能

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651221/bq77905-otp-latch-function-for-e-tool-application

器件型号:BQ77905

大家好、团队、

我的客户需要在 E-Tools 应用中将 OTP 锁存功能用作 OTP 锁存。 目前、器件 BQ77905已自动恢复。

您是否有任何关于实现此功能的建议? 您是否有要推荐的电路? 或 其他器件来替换 BQ77905。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    bq77905设计为可恢复器件。 根据器件和其他可用电路的使用方式、可以实施外部控制。 MCU 可用于控制 LD 以实现电流或低电压恢复。 OV、OT 和 UT 均自动恢复、因此外部电路需要识别存在故障并使用输入禁用 FET。 此锁存器适用于任何故障、因为器件不报告故障原因。