This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3325:REF3325最小压降电压。

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651269/ref3325-ref3325-minimum-dropout-voltage

器件型号:REF3325

大家好、

我的客户遇到 REF3325的问题。 在我们的数据表中、最小 Vin 如下所示:

我的问题是:

1."额定电压范围"和"工作电压范围"之间的区别是什么? 为什么最小 Vin 不同?

2.在我的客户案例中、REF3325的输入电压为2.5V、REF3325的负载电流为1mA。  客户测试了多个电路板、REF3325可输出2.5V 电压。 但他们想知道、这是否是一个可靠的条件、可以在1mA 负载下通过2.5V 输入电压生成2.5V 基准电压?

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    工作电压范围处于 ILOAD = 0mA 的条件下、因此没有压降电压。 一旦有负载、就需要一个压降电压来实现适当的调节。 该压降电压如图4所示。 "+0.2V"考虑了0mA 至5mA 范围内的任何负载电流、以实现适当调节。

    图4是显示压降与 ILOAD 间关系的典型图。 虽然您的客户能够使用1mA ILOAD 提供2.5V 电压并获得2.5V 稳压输出、但该电压范围超出了建议的工作条件、因此超出了我们对 EC 表的保证范围。 该器件可能只是勉强工作、而不是像正常工作那样准确。 虽然这可能适用于某些器件、但可能并不适用于所有器件和变体。

    -Marcoo Z