This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92410:与3V 基准的 ADIM (LIMIT)关系

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638838/tps92410-adim-limit-relationship-to-3v-reference

器件型号:TPS92410

ADM (LIMIT)的1.5V 是否源自3V 基准电压或与之成正比?

这两个参数均指定为+/- 5%容差

如果导出、则: 如果3V 基准为3V +5%、则1.5V ADIM (LIMIT)将为1.5V +5%

如果是单独的和独立的:那么3V 可以为3V +5%、而 ADIM (LIMIT)可以为1.5V -5%

TI 能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看方框图和图、即温度与温度的关系、我会说1.5不是从3.0伏基准生成的。 它们的跟踪方式与温度看起来非常相似。 我正在进行更多研究、以了解有关这方面的更多详细信息、以及哪种方法更准确。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因此、3伏基准是通过缓冲器从1.5伏基准生成的、因此它们将相互跟踪。 由于缓冲器的 Vio、3.0V 基准可能比1.5V 基准具有更多的扩展。

    因此、您需要的答案是使用3.0V 基准来生成 ADIM 电压(如果它被调节至总体3.0V 基准值、例如电阻分压器)将会更加准确。 首先、这是一种反转3.0V 基准电压的产生方式。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您进入本演示的底部。

    无法想象它们会生成单独和独立的基准电压。