This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:允许的开关电感器电感

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651360/tps65094-allowed-switch-inductors-inductance

器件型号:TPS65094

你(们)好

TPS65094的数据表指出、电感必须在(非常窄)的范围内。 例如、BUCK2为0.176-0.264 μ H。

为什么这样说呢? 是否应该根据输入电压和选择的 Apollo Lake CPU (3930、3940、3950、3960)对其进行优化?

更新了:在数据表的第15页中、它被称为"L SW 外部输出电感"。

此致、Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、
    该器件具有内部补偿功能、因此只能与一组有限的输出滤波器配合使用(您会注意到、还提供了最小输出电容)、以保持稳定性。 因此、您只能在给定的范围内改变电感(和输出电容)。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
    但是、在这个线程中、响应略有不同: e2e.ti.com/.../587631 在第二个想法中、上面线程中的响应表示您可以更改电感器、但随后您需要调整电容器并验证它是否仍可与 Intel CPU 配合使用。