This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:将 LM3405A 用作镍氢 CC 充电器

Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002E, LM3405A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638913/lm3405a-using-the-lm3405a-as-a-nimh-cc-charger

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件:BQ2002E

您好!

我想将 LM3405A 用作镍氢电池的恒流驱动器。  在我的配置中、我有2节镍氢电池、还有一节 BQ2002E 用于调节电池充电曲线。  我想以800mA 的电流为电池充电、我的最低输入电压为4.2-4.5V。  镍氢电压在充电过程中的电压范围为1.8V-3.2V、充电周期的大部分时间在2.8-2.9V 之间。

总结:

Icharge = 800mA

VIN = 4.2V - 4.8V

Vload = 1.8V - 3.2V (大部分时间介于2.8V - 2.9V 之间)

BQ2002E 配置用于2个镍氢充电控制器

我有一个用于 LM305A 的评估板。 问题:

1.是否可以在此配置中使用 LM3405A?

2.我知道必须在800mA 时将 R1更改为0.25欧姆。  还应该进行哪些其他优化?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您需要恒定电流源、那么 LED 驱动器是一个不错的选择、这就是它们的设置。 LM3405A 应能为您提供良好的工作环境。

    其他优化也是如此。 但这是一个相对简单的电路、因此您的主要关注点可能是电流纹波、尽管充电器 PSRR 可能会对此进行补偿。 因此、实际上只需遵循有关输入/输出电容器和电感器选择的数据表、您就可以了。 如果您有特殊的顾虑、请告诉我、我可能会帮您。

    此致、

    克林特