This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:关于反馈电阻器、输出电容器、低压跟踪。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS797-Q1, TPS798-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638029/tps798-q1-about-feedback-resistor-output-capacitor-low-voltage-tracking

器件型号:TPS798-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS797-Q1

大家好、

我的客户有问题。

问题1.

数据表 P10 7.3.1 "可调节运行"部分包含以下说明。
'可调器件在 FB 引脚连接至 OUT 引脚和的情况下进行测试和指定
输出电压为1.275V 时的1mA 直流负载(除非另有说明)。"

目前、输出电流低至0.1mA、
FB 电阻值较小、流速为1mA。

电源输出是否必须为1mA 或更高?

我想尽可能增大 FB 电阻。
示例:高侧电阻为2.082 m Ω 低侧电阻:220 kΩ

此外、在将 FB 电阻设置为高电平时、应将前馈电容器设置多少电阻?

问题2.
μF 输出电容的建议值为1 μ F 或更高、
由于这次输出电流非常低(Iout = 0.1mA)、
是否可以更改为1uF 或更低?
请告诉我 Cout 的最小值。

问题3.
回答以下问题不是强制性的。

数据表 P 12 7.4.1有关低电压跟踪的问题。
低电压跟踪功能、
输入电压降至输出电压以下后、它将运行多长时间(延迟)

此致、

-渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe:

    A1) LDO IN 引脚的源极电源必须能够为 LDO 负载、LDO GND 引脚电流(这是用于为 LDO 供电的电流)和反馈电阻电流提供足够的电流。  kΩ 负载电流为0.1mA、Ignd 为~180uA (电气特性表中的最大值)、反馈网络为~5.8uA (典型值:1.275V/220 μ A)、因此您的源电源必须能够提供至少1mA 的电流。  您可能希望能够提供更大的电流、以便提供浪涌电流、从而在启动时为输出电容器充电。  请注意、LDO 仅在稳压时提供负载所需的电流。

    为了获得最佳精度、我们通常建议电阻分压器电流为反馈引脚电流的~100倍(对于 TPS797-Q1、IFB = 0.2uA)。  通过将反馈电流设置得如此高、反馈电流对电阻分压器电压的影响可以忽略不计。  kΩ、我们建议 R2不大于63.75 μ s (1.275V/20uA)、以实现最佳精度。  可以使用更大的电阻器;但是、随着 IFB 在电阻分压器中变得更加重要、精度会降低。

    前馈电容器应为100pF、并且应被选择以使10kHz 时的阻抗小于 R2的电阻。

    A2)为确保稳定性、我们建议输出电容为1uF 或更大。  这是为了补偿内部反馈环路。  

    A3)输出一旦超出稳压范围、即当 Vin 降至低于 Vout + Vdropout 时、就会跟踪输入。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan。

    感谢您的支持。

    问题1.
    很抱歉、问题内容很难理解。

    是否需要使 Iout = 1mA 或更大才能稳定地运行 LDO?

    目前、Iload = 0.1mA、
    通过将电流稳定地流向 FB、
    Iout = 1mA 或更高。

    目前、Iload = 0.1mA、
    通过将电流通过反馈线路、
    Iout = 1mA 或更高电流得到保护。

    Iload 0.1mA + IfeedbackLine 1mA = Iout 1.1mA



    此致、

    渡边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    TPS798-Q1没有最低负载要求。 您的负载条件良好、无需提高稳定性。

    非常尊重、
    Ryan