This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-N:与生命周期相关的产品信息

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2980-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638724/lp2980-n-product-information-related-with-lifecycle

器件型号:LP2980-N

这位是 Leoinnovision 的 DMSMS 研究员 Joong-hyeok Lee。
Leoinnovision 是韩国军队(陆军、海军、空军)和许多国防工业(韩华、ADD 等) PLM 机构的正式 EOL (停产)/淘汰零件经理
尤其是、您的产品已用于开发 LIG NEX1制造的 TACM (Torpedo 声学计数器测量)检测设备。
我们代表韩国国防部(国防部)检查系统部件的 EOL /状态信息。 明年、TACM 设备将运行。 因此、韩国国防部希望了解产品 EOL (停产)相关信息、以维持设备运行。

器件型号:LP2980IM5-5.0/NOPB
部件应用:TACM、电柜、CCA (滤波器)

如果器件报废、我们的军方和韩国国防部希望了解有关产品 EOL (停产)的信息。
那么、您能否为我提供有关该商品的一些信息?
我需要以下数据。

1.生产开始(发布日期/销售点开始):YYYY-MM
2.已停产或未停产:Y 或 N
3.停产/预计停产点:YYYY-MM (如果已停产/将停产或计划停产)
4.销售结束:YYYY-MM (如果将停止销售或计划销售)

如果商品没有任何停产时间表、请告知我。
韩国国防部将仅将上述信息用于研究和下次购买。

如果您对我和我的公司有任何进一步的信息、请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joong-hyeok、

    LP2980IM5-5.0/NOPB 处于"激活"状态。  我们没有计划停产此器件;因此、我们没有任何 停产、停产或销售终止日期。

    为方便起见、以下链接指向我们的产品淘汰政策:

      

    1.投产(发布日期/销售点的开始日期):2000/04

    这可以在数据表顶部找到。  发布日期是列出的第一个日期。


    2.已停产或未终止: N  

    非常尊重、

    Ryan