This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] uc3875:关于 UCC3895EVM-001的关系

Guru**** 2610795 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3875, UCC3895EVM-001, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648722/uc3875-about-relation-of-ucc3895evm-001

器件型号:UC3875
主题中讨论的其他器件: UCC3895EVM-001UCC3895

UCC3895EVM-001介绍了 UC3875网站、但 UC3875和 UCC3895的封装和引脚分配不同。

请告诉我以下关于 UC3875和 UCC3895EVM-001的关系。  

----------------------------------------

①What UC3875工具/软件网页上所描述的 UCC3895EVM-001网络链接的背景信息吗?  

②If 任何关系、UCC3895EVM-001上的 UCC3895至 UC3875是否有替换文档?

③About 替代 UC3875、是否有基准或示例电路?

----------------------------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Satoshi

    UCC3895用于 UCC3895EVM-001。
    您能告诉我们您或您的客户要使用哪一个器件、UCC3895或 UC3875吗?

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    云生-圣

    感谢您的回复、
    客户确认 UC3875、因为客户需要低开关频率:13kHz。
    (输入:AC400V、PoUT、200W~50kW、其他规格:待定)

    基本上、客户的问题就是为什么 UC3875的网站描述了 UCC3895EVM-001。
    如果有任何原因、请告诉我。

    很抱歉、UC3875的其他问题、
    是否有频率(或 Rt)设置的公式? (UC3875数据表第7页)

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    云生-圣

    您是否需要 UC3875的其他信息?
    如果需要、我将向客户确认、请告诉我所需的信息。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?