This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1与 BQ27441-G1有何区别?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638808/bq27421-g1-what-is-the-difference-between-the-bq27421-g1-and-the-bq27441-g1

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27441-G1

我想知道 BQ27421-G1和 BQ27441-G1之间的基本区别是什么?

我可以发现封装尺寸和最小电池容量之间的差异(我认为这不是决定性的)。 BQ27421-G1具有集成感应寄存器、而 BQ27441-G1则没有、这似乎是唯一至关重要的区别。 这种差异对功能有何影响?

感谢你的帮助、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    27421的硬编码 chem ID 与 bq27441有一个不同。 bq27421具有441没有的3142 chem ID。 此外,bq27441还具有 OTP (一次性可编程)内存,您可以对包含配置的 OTF 文件进行编程,这样您就不必在每次 IC 断电时使用设置对器件进行编程

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    很好,很有帮助。

    非常感谢您、

    Sebastian