This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BMS 充电解决方案调查

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638632/bms-charging-solution-survey

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQ40Z50-R2

您好:

我想为我们的客户提供总体解决方案,包括电量监测计、充电、电池平衡,是否有任何参考设计或建议的解决方案可满足以下条件?

电池类型:LiFePO4,4系列,3并联  

30A (每个10A)充电电流

14.2V 充电电压(最小值)

放电电流:200A (最小值

电池平衡将参考 bq40z50-R1以用于监测计  

目前正在寻找充电解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    请将您的充电器相关问题发布到充电器论坛。 您已正确选择了合适的器件、bq40z50-R2是您的最佳选择。
    谢谢
    Onyx