This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28089:多用途 P-P 转换器帮助。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649261/ucc28089-multi-purpose-p-p-converter-help

器件型号:UCC28089

您好!

我正在考虑在电源项目中使用简单的 P-P 转换器。

输入电压:12V 直流稳压、高达1A。

输出电压1:300V 直流、10mA。

输出电压2:+/- 15VDC、50mA。

由于输入电压源已经过稳压、我认为我不需要反激式稳压。  

我在使用 UCC28089方面取得了一些进展、但我可以通过以下方式使用一些帮助对其进行优化:

1) 1)建议的 MOSFET 和耦合电阻值。

2) 2)高电压次级馈送倍压器。 请建议可能需要的任何 HF 滤波并建议足够的滤波电容器值。

3) 3)我考虑在双极15电源上使用标准3引脚线性稳压器、主要用于滤除噪声。 这是不是一个过分的问题,是否有一个更干净/更简单的建议? 只要不是太大的问题、我就会在预算中增加电路板空间和空间。

我有一个初始变压器、初级 DCR 约为0.4欧姆。 现在、我将获得+/-18VDC (在稳压器之前)和大约280VDC 空载、  

电源的电流消耗约为90mA。 一旦我开始加载电源、在双极侧上大约为30mA、即使输入电流上升到大约150mA 至200mA、输出电压也会下降至+/-10VDC。 这也会将 HV 次级电源电压拉低至30Vdc 左右、因此我认为我的问题是在驱动侧。  

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve

    我很好奇-"P-P"是什么意思-我以前没有听说过这个术语。

    对于您选择的时序组件、您应该会看到大约213kHz1n4001二极管具有很长的反向恢复时间、因此它们不适合在此频率下运行。 实际上、它们通常仅在线路频率(50/60Hz)下使用。 我建议您将其更改为快速整流器- 1N4148适用于±15V 输出-它具有75V 的击穿电压。 BYV29C 是一款600V、30ns 二极管、可提供400V 输出。 我不是说这些二极管中的任何一个是最佳的、只是它们应该起作用并让您取得一些进展。

    100欧姆可能是驱动器电阻器的合理起点。 MOSFET 的选择和您在选择时所花费的精力取决于许多因素。 您将构建多少个单元、封装是否存在机械限制。 一般而言、在这个功率级别、我认为选择并不是很关键。

    我还建议您在每个初级侧 MOSFET 的栅极至源极之间添加一个10k 电阻器。 目的是确保在控制器输出由于某种原因变得高阻抗(例如、100R 电阻器开路)时 FET 处于关闭状态

    您可能需要一个二级滤波器来抑制开关噪声和纹波。 我无法提供组件值、但您应该考虑谐振频率约为20kHz 的 LC 滤波器。 您还应考虑在输出电解电容器上添加一些高质量(X7R 或更高)陶瓷或薄膜电容器、因为电解阻抗在较高的频率下会增加。

    此致
    Colin