This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61089:Webench Bom 中的电阻器封装非常大,这很奇怪!

Guru**** 2450960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647830/webench-tools-tps61089-very-big-resistor-package-in-the-webench-bom-its-strange

器件型号:TPS61089

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Webench 团队:

我们的一位客户使用 Webench 生成原理图和 BOM。但他们发现电阻器封装非常大、尺寸为2010年/750mW、实际上、非常小的电阻器封装是可以的。 您知道这是为什么发生的吗? 您能否修改错误、以便我们的客户不会来询问原因。 谢谢!

我随附了原理图 BOM、请检查它。!e2e.ti.com/.../Boost_5F00_12V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    我们将对此进行研究。 修复完成后会通知您。
    谢谢。

    此致、
    Maqbool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在、您能检查一下、我们已经更新了选择方程

    谢谢

    Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在还可以,谢谢:)