This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2813-2-Q1:定制变压器规格

Guru**** 2412180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-2, UCC2813-2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636945/webench-tools-ucc2813-2-q1-custom-transformer-specifications

器件型号:UCC2813-2-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC2813-2

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好。

我们打算使用器件 UCC2813QDR-2Q1为逆变器应用设计电源。  WEBENCH 设计工具向我们推荐了 UCC2813QDR-2Q1。 这些是我们在工具中的输入:

VinMin = 200V

VinMax=280V

Vout=24V

Iout=2A

原理图中给出的变压器是定制的、所有规格都是定制的。

然而、当 Iout 更改为3A 时、新原理图中的变压器没有所有可用的规格。 例如:-磁芯材料、Bobbin 材料、匝数等

如果我们能够获得 Iout=2A 等完整规格、我们将直接为变压器缠绕、并在 我们的应用中使用 UCC2813QDR-2Q1 IC。 请就此提供支持。

提前感谢您。

-

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik、

    在此感谢您关注 TI。 为了澄清这一点,您需要了解 Iout= 3A 的变压器规格是什么?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 John。
    是。正确。 Iout=3A 时变压器的完整规格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1362107_5F00_97_5F00_760128657.pdfKartik、

    我从此处的 ucc2813-2产品页面开始、并在没有任何问题的情况下进行了 webench 设计:

    请参阅随附的 webench 报告。

    我还从 UCC2813-2-Q1的产品文件夹中试用了它、它运行正常。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我的问题具体在于此设计中的变压器。 它是定制设计的变压器、而不是现成的产品。 在其他 webench 设计中,我们可以通过单击原理图中的变压器然后单击“下载变压器详细信息”来访问完整的变压器规格表。 但是、当 Iout=2A 时此功能有效、但当 Iout=3A 时此功能不起作用。 请帮我解决这个问题。

    -
    Kartik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik、
    Webench 中没有所有可用的变压器、因此可能仍有一个现成的选项可满足需求。 我们仍在让多个磁性元件供应商将其目录加载到工具中。 我建议向多家供应商运送相关要求、看看他们是否有可以正常工作的东西。

    如果您发现一些看起来可能正常的东西、欢迎您与我们一起查看。

    此致
    John