This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:PMP8920REVA_02:有问题的参考设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8920, UCC25600, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638868/ucc25600-pmp8920reva_02-reference-design-with-problem

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他部件:PMP8920UCC24610


我根据 PMP8920项目调整了 PSU (www.ti.com/.../slurag9a.pdf)。 我的项目在输入端使用220VAC @ 60Hz、在输出端需要12V @ 10A (120W)。 我使用的(UCC25600 + UCC24610)与上述参考设计相同。

但是、当我具有低输出功率(0.4A 至2.5A)时、UCC25600的"GD1和 GD2"引脚和 UCC24610的"栅极"引脚会变得不稳定。

源不会下降、但输出纹波很高。 在0.4A 之前和2.5A 之后、电源工作正常。

可能会发生什么情况? UCC25600或 UCC24610电路有问题?

感谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hernani、

    感谢您关注 UCC25600。 负载为0.3A 和2.6A 时、不稳定区域边缘的开关频率是多少? 您能否分享一些栅极驱动器不稳定的波形? 当栅极驱动器不稳定时、您在输出端看到多少纹波? 听起来设备可能处于突发模式。 您可以尝试将开关频率限制在350kHz 以下、这将禁用此模式。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Hernani
    我建议您禁用 SR 驱动器并使用二极管整流。 这将让您了解问题是否是由于 SR 控制器无法检测何时在低电流下正确打开和关闭 SR 所致。
    GD1和 GD2的不稳定性是怎样的。 它们是否以相对固定的频率和50%的占空比运行,或者占空比是否降低? 此外、频率是否达到控制器停止输出时的350kHz 限制。 这种行为受 FB 引脚控制、因此请查看其中的电平。
    最后、SR 控制器尤其对 PCB 布局非常敏感-它必须检测 SR 漏极/源极上的极低电压、如果布局寄生效应引入噪声、则无法检测到。

    无论如何-首先禁用 SR 驱动程序并查看发生了什么。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benjamin。

    波形。

    我对测量使用了无限的持久性。

    显然、频率保持在100kHz 左右、但两个电路中都存在占空比变化。

    此致、

    Hernani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道 PMP8920REVA 设计中是否也会出现这种情况?