This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在插入 USB 端口的情况下进行同步充电

Guru**** 2680585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638237/bq24650-simultaneous-charging-with-usb-port-plugged-in

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24076

您好、

我正在设计一种小型设计、它的主要充电方法是通过光电伏电池充电。 因此、我一直在查看器件目录并找到 BQ24650、我认为其表面看起来符合我的需求。 但是、我也希望能够通过 USB 5V 线路为该设计充电。 如果此部件与另一个充电控制器共享充电(如果两者同时使用)、是否会出现冲突。 也就是说、如果阳光照射、为电池充电、同时有人插入 USB 线为设备充电、这是否会导致冲突、因为每个控制器都将尝试为同一电池组充电? 提前感谢您提供的任何帮助。

最棒的

夹层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有用于 USB 输入的独立充电器?
    如果没有、则 bq24650无法使用 USB 输入为>2s 的电池充电。
    如果是、则需要单独控制以选择用于为电池充电的输入。 如果两个电源同时为电池充电、则每个充电控制器都无法检测到进入电池的总电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、
    我还需要做更多的部件调查、但我确实计划使用与 BQ24076类似的器件来控制 USB 的充电。 由于我似乎属于第二种情况、您是否有任何建议可用于控制充电控制器之间的切换?

    夹层
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是1节电池还是2节电池? bq24076仅支持1s 电池充电。
    如果您正在为1节电池充电、那么您也可以使用具有 USB 输入的 bq24650。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们计划使用1或2个电池组。 抱歉,我没有意识到您对“>2s”指示符的含义。 为了明确说明、我将使用1或2组电池、BQ24650可以处理1或2组电池、但不再需要同时进行太阳能和 USB 电源管理。 因此、我应该能够使用它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、当您使用1s 电池时、您只能将 bq24650用于太阳能或 USB。 2s 电池电压最高可达8.4V、使用5V USB 输入时、您将需要使用升压充电器。 如果您使用的是1节电池、只需在 bq24650的输入端添加或环即可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇、为什么我不能简单地将 USB 端口的5V 电压轨连接到太阳能电池的 Vin? 如果 IC 不能跟踪太阳能电池的电压、太阳能电池的电压将从5伏变为28伏、它将只读取来自太阳能电池的电源轨。 如果太阳能电池电压超过电源轨的5V、则 USB 将只提供额外的充电电流。 这是不是零件操作的可接受方法吗?