This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:使用 SS 引脚禁用 PWM 的查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649393/uc28025-inquiry-to-use-ss-pin-to-disable-pwm

器件型号:UC28025

大家好、

我收到了客户关于 UC28025的询问、是否可以通过将 SS 引脚下拉至大约0.7V 来禁用它(即引脚 OUA/B 没有 PWM 输出)?

还是 SS 引脚必须处于多低才能确保 PWM IC 被禁用?

他们计划使用下面的电路。

请注意、5V_REF 来自 UC28025 VREF 引脚。

谢谢!  

此致、  

Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    感谢您关注 UC28025。 SS 引脚将限制最大占空比、当拉至足够低的电平时、应将器件限制为0%占空比。 或者、您的客户可以将 ILIM/SD 引脚拉至1.4V 以上、从而关断器件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的理解、我建议将 SS 引脚拉至 GND、因为数据表中不太清楚 SS 引脚的最小值、以确保处于关断状态。 设计团队将能够更好地帮助您、但要获得将 SS 拉低的快速解决方案、则会禁用开关。

    作为警告、下拉 SS 引脚并不意味着 PWM 处于关闭状态。 此路径中的任何噪声都可能导致 PWM 尝试切换。
    只要有一个 Vref、PWM 控制器将处于打开状态/激活状态。

    我希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonal 和 Ben:

    感谢您的回答、这是另一个问题、因为我认为它没有得到解答、因此将会将 PWM 视为禁用的 SS 引脚电压范围是多少? 我知道该信息不在数据表中、但这对于电路设计至关重要。

    如原理图所示、它们将提供 Q2的 Vgs、以将 SS 引脚拉至接地、尝试禁用 PWM。
    但是、由于 D2和 R6的下降、SS 引脚很可能约为0.5-0.7V。

    您能否确认在该电压附近、PWM 将关断?

    谢谢!

    此致、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望对此采取后续行动。 我希望有人能尽快回到我身边。 )

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    SS 引脚需要拉至 抑制晶体管的 V (be)以下 、以确保禁用 PWM。

    您可以从数据表第8.2节中功能方框图的"禁止"部分中看到这一点 :

    因此、D2和 R6将导致 PWM 关断问题。

    我建议不需要 D2、R6以及 R2、D1和5V_REF、可以将其移除。

    您可以直接跨 SS 引脚连接 MOSFET、因为软启动充电和放电电流分别限制为9uA 和7.5mA。

    您需要添加 一个从 SS 到接地的软启动电容器。

    即使它只是一个可产生快速启动的小电容器、也最好不要使引脚开路。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的帮助! 我只是对这一问题采取了后续行动。 我希望您能帮助回答以下问题:

    R2和 D1是电路的另一部分所必需的。 我刚才在原理图中展示了它们、以防您看到正在加载的5V_REF 引脚有问题。 对于5V_REF、这是否会成为问题?

    我们可能可以移除 D2、但我们可能需要保留 R6或减小其值。 因此、SS 引脚在最坏情况下的最小 VBE 是多少? 我在规格中找不到它。

    SS 引脚上有一个100pF 电容、我只是在原理图中没有展示过。

     谢谢!  

    此致、  

    Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    如果您移除 D2  、当禁用被激活时、SS 引脚上的最大电压大约为200mV (R6 = 100欧姆。)

    在室温下、SS 上的电压需要保持在0.5V 以下、以确保 PWM 关闭。

    因此、移除 D2后、可以禁用 IC

    您可以减小 R6的值或增大 R2的值、以进一步降低 SS 引脚上的最小电压。

    R6将强制电流进入 SS 引脚、该电流需要小于5mA 、因此2.2k Ω 是一个很好的值
    由于 SS 上的绝对最大电压需要小于 VREF + 0.3、因此也需要 D1。 这里有一些裕度是很好的。

    希望这对您有所帮助

    此致

    John