This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:器件运行锁存在静电测试中

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650221/tps63020-device-operation-latched-in-electrostatic-test

器件型号:TPS63020

您好!

我正在对安装了 TPS63020的产品执行静电测试。
我附上我创建的电路的材料(Excel 表格)。
在 TPS63020的输入侧、有一个充电器电路和一个电量监测计电路。
电池和5V 固定电源都是 TPS63020输入的输入。

执行静电测试时、请附上 TPS63020的波形(Excel 表格)。
当施加静态电时、TPS63020的运行被锁存。
即使 EN 被切换、状态也不会改变。
但是、在关闭电源时、它会恢复正常运行。

我想问你一个问题。
施加静态电时、锁定 TPS63020器件运行的原因是什么?

此致、

e2e.ti.com/.../TPS63020_5F00_20171215.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供原理图和波形。 您能否更精确地了解如何执行静电测试?
    这是否在所有器件中都发生? 到目前为止已测试了多少个?
    您是否在 TPS63020EVM 上执行了相同的测试?

    什么是终端应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    该应用程序是购物篮。 连接到购物篮的电路已加载、电路可以读取产品的条码。
    由于电池是内置的、因此必须从外部提供电力以进行充电。
    充电时、从外部向所连接电路的"V5P0_INT"端子提供5V 电压。
    因此、由于该终端已断开、可能存在静电从该终端侵入的可能性。

    创建20台原型机器时、其中一半机器出现此症状。 遗憾的是、我没有尝试过它、因为我没有随 EVM 一起购买它。

    您过去是否遇到过这样的症状?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供应用详细信息。
    我以前没有看到过这个问题、我需要与我们的团队讨论一下、以了解设计中是否存在导致锁存的明显原因。

    1.您能否描述是否执行了此测试,我将尝试从我的角度重新创建实验中的测试条件
    2.您是否可以订购 TPS63020 EVM 并执行相同的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    据补充资料,昨天,所附图中 BQ 27520的设备被毁。
    我现在再次执行静态测试。
    所以,如果我能整理这些资料,我想再问你一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 Rnd 团队讨论后,我发现 EN 引脚上的负电压会导致这种锁存,因为它连接到 VIN。 也许您的静电测试电路需要进行优化以避免引脚上出现此负电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我真的很感激。