This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5100B:自举不起作用

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650352/tina-spice-lm5100b-bootstrapping-is-not-working

器件型号:LM5100B
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在实验中使用的是 LM5100驱动程序。 我想将顶部栅极脉冲转换为高于接地电平30V。 我要连接电路仿真模型和结果。 我没有在 HO 处获得所需的输出。 请访问 it.e2e.ti.com/.../snom359.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    由于自举电容器电压(VHB-VHS)低于器件的引导 UVLO (6.6V)、因此您面临上述问题。

    下面是数据表中有关器件 UVLO 的说明。

    当我将 HS 上的电压从30V 降至5V 时、模型正常工作(以下是仿真结果)。

    如果您需要 HS 电压为30V、则尝试应用 VDD>37V。(PFA TSC 文件供您参考)e2e.ti.com/.../snom359_5F00_18DEC.tsc

    如果您对此有任何疑问或疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 因为上述帖子中缺少图像

    数据表说明:

    仿真结果:

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saket
    感谢您的快速响应。 我看到、这在生成 VDD 后仍然有效、但将 VDD 设置为37V 会使 V_LO 电平无法接受(0至37V)。 是否有任何解决方案? 是否确定 VDD - V (自举)应大于6.6V? 我认为此 IC 相当于 HIP2100。 如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    是的、为了满足 UVLO 建议、VHB-VHS 应该大于6.6V。

    以下是数据表中的几个快照、用于确认这一点。

    您能否解释一下为什么您将 VHS 保持在30V?

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saket
    我将此 IC 用于同步降压转换器、其中高侧 MOSFET 源不在接地水平、需要在栅极信号中进行引导。 VHS 是高侧 MOSFET 的源极电压。

    我同意 VHB-VHS>6.6V
    但我的问题是不同的,很抱歉,我在上次答复中的发言不清楚。 让我再次更加明确地解释一下。
    假设 VHB-VHS 是 Vbs。 现在
    Vbs 不在我的控制范围内、这取决于 VDD 和高侧输入脉冲。 对吧?
    2、假设我的 Vdd 为15V、高侧输入脉冲为12V (或15V)、HS 电压为30V、则高侧输出脉冲将为45V (15+30)电平。 对吧?
    3.在数据表中没有位置,它被写入 Vdd>VHS。 它是强制性条件吗?
    4.这部分是否与 hip2100类似?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    对于降压转换器、VHS 节点将是开关波形、您已在其上施加30V 固定电压。

    我在该节点上施加了开关波形、结果似乎符合您的上述说明。

    PFA TSC 文件和仿真结果。

    e2e.ti.com/.../snom359_5F00_19DEC.TSC

    如果您对此有任何疑问或疑问、请告诉我。

    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saket
    我不允许自举电容器放电。 现在我了解了这个问题。 非常感谢。