This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-2:重试模式下的电流值

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649725/tps2421-2-current-value-in-retry-mode

器件型号:TPS2421-2
主题中讨论的其他器件:TPS2595

您好!

我正在测试 TPS2421、我认为它可以正常工作。 我测试了电流设置、TPS 的电流设置为2.85A、RSET = 66k5、这意味着我的负载大约为3R70。 在此之后、我增加了负载电阻、TPS 在1、80A 时重新启动、这意味着7R 负载电阻。 根据我发送的连接计算、我看到启动时的电阻负载应大于12R、这是否与此相关?

为什么在电流低于 ISET 后 TPS 不启动、或者为什么在启动时需要12R? 在实际环境中、无法在启动时移除负载...

请访问 Regardse2e.ti.com/.../1781.TPS2421_5F00_Design_5F00_Tool_5F00_Rev_2D00_.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    我将对此进行研究、并很快返回给您。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    TPS2421器件具有5W (典型值)的内部恒定功率引擎、以确保启动期间的 FET SOA。 这限制了我们可以成功启动的最小负载电阻。

    您能告诉我们建议合适器件的系统要求吗? 您是否已在任何特定项目中使用此器件? 终端设备和应用用例是什么?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这意味着我们可以具有20V 和5A、正如您在数据表中所说的那样。 例如、在12v 时、我们可以具有0.4A 的负载。  

    在我的应用中、我们可以将其用于不同的用途、例如5V 和12v 电压以及工作电流为3.5A、2.5A、1.6A 的负载。

    不适合这样做?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果只提供5W、您如何解释我在启动时获得2.7A 和5V 电压? 此配置提供13.5W……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    对于5V 系统测试、我假设您使用的电阻为5V/2.7A =1.85Ohm。 在此测试用例中捕获功率耗散(如数据表中的图21)。 我相信该器件在启动期间的功率限制小于5W、这有助于成功启动。

    我建议将 TPS2595器件 www.ti.com/.../description 用于您的5V/12V 应用、并支持3.5A、2.5A、1.6A 电流。 该器件外形紧凑、可提供更好的电流限制精度。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS2595的封装对我们来说不是很好.. 顺便说一下、由于 P = 5*2.7 = 13.5W、我不认为器件的功率限制小于5W。 TPS2595是否应具有相同的功率限制?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ruben:

    什么是终端设备? 是针对工业市场吗?
    TPS2595没有功率限制功能。

    此致、
    Rakesh