This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:连接 LM308运算放大器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651144/lm338-interfacing-with-lm308-op-amp

器件型号:LM338

  让一个人跑过吊架、只是为了回答一个问题、这是荒谬的。

在贵公司提供的数据表中、请参见 LM338T/NOPB 图42。 可调节15A 稳压 器、在电路中间、您会显示从第三个 LM338到 LM308引脚7的布线。 LM308是一款16伏 IC、LM338的输出在此电路中为25伏、因此不会将 LM308变为24伏。 这是错误、还是我在这里遗漏了什么。 我能否用36伏运算放大器替代该 IC。
此外、您在该电路中不会像在其他电路中那样显示任何类型的保护、 您能否解释为何您在该电路中省略了自己的安全预防措施、以及我在何处以及如何实施这些预防措施或是否需要这些预防措施。

请求编号1-3894386033

[线程 ID:1-1SEM8BD]

[SR 线程 ID:1-1SEM7HT]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    如果您在尝试找到问题的答案时被引导到多个位置、我很抱歉。 据您所知、E2E 论坛(您现在所在的地方)是开始获取 TI 支持的最佳场所。

    LM308是 National Semiconductor (现为 TI)出售的+/1 18V 器件。 有几家公司使用同名器件、其额定电压可能较低、但 National 假设使用 LDO 的客户也希望使用 LM308放大器。 由于负电源轨连接到 GND、因此正电源轨可连接到36V (2 x 18)。

    LM338数据表图42中给出的示例旨在帮助为客户提供有关其特定应用设计的起点。 每个应用都会有所不同;因此、我们不会在设计中提供每个细节、而是足以传达设计概念。 欢迎您使用满足您应用要求的任何放大器。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到达这里很麻烦,但最终结果很好。 我非常感谢您提供的信息丰富的回答、因此我将根据提供的通用指南和所选的运算放大器实施安全预防措施。