This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:有关参考设计的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647572/bq25504-questions-about-reference-design

器件型号:BQ25504

您好!

我不熟悉 PCB 设计、希望了解 BQ25504参考设计。

问题1. 为什么电感器 L1必须尽可能靠近芯片?

问题2. 为什么输入轨道必须是粗线?

问题3. 为什么需要顶部和底部接地平面? 它是否可以在没有接地平面的情况下工作?

问题4. 对于电阻器和电容器、只要选择的值符合数据表建议、我是否可以选择大于或小于0805的尺寸?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Q1:电感器需要靠近 IC 以降低可能导致功率损耗的电阻。
    Q2:输入轨道需要使用粗线来支持输入电流。
    Q3:数据表的第11.1节对此进行了说明。 这是为了防止接地漂移。
    Q4:只要满足数据表要求、就可以。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的帮助和解释。 )

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于 Q4、请确保为您的设计使用具有适当额定电压的电容器。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢您的关注。 )

    此致、