This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:TPS61086输出电压

Guru**** 2563860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651106/tps61086-tps61086-output-voltage

器件型号:TPS61086

尊敬的 TI 专家:

我计划使用 TPS61086。

输入电压:3.0至4.2V (由可充电锂聚合物电池供电)

输出电压:6V

电流~:500 μ A 550mA

在数据表中、输出电压为 Vin+0.5V 至18.5V、

我可以知道 VIN+0.5的最小值吗?

Vin+0.5V 是什么意思?

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN+0.5意味着如果 Vin=3V、那么 Vo 应该高于3.5V。

    您能否与我们分享您的申请、是否有任何特殊要求?